您好!
我实施 了 CSD18502Q5B 功率 MOSFET、该 MOSFET 由通过 MSP430的 GPIO 由栅极电压驱动。 我需要为 红外传感器的冷却组件提供24V、6A 电流。
我已随帖子附上原理图。
请告诉我此电路是否正确。
e2e.ti.com/.../4186.POWER-SECTION.pdf
此致、
Dhara
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我实施 了 CSD18502Q5B 功率 MOSFET、该 MOSFET 由通过 MSP430的 GPIO 由栅极电压驱动。 我需要为 红外传感器的冷却组件提供24V、6A 电流。
我已随帖子附上原理图。
请告诉我此电路是否正确。
e2e.ti.com/.../4186.POWER-SECTION.pdf
此致、
Dhara
您好、Brett、
原理图中的风扇接地在哪里?
在原理图中、J5是将使能信号路由到微控制器的连接器。 对于 CSD18502Q5B、栅极使能信号24V_EN (J5.1)路由到微控制器。 Vdd 至 MOSFET 为24V、3A (+24V_市 电)、从漏极至冷却部分的输出为24V、3A (+24_Cooler)通过 D-Sub 9引脚连接器(J4.5、J4.9)布线。
我注意到了 CSD18502Q5数据表中的 Vgs 值、因此现在我需要应用 Vgs >/= 4.5V 来启用开关操作。
无需采取特定/持续的开关操作。 提供给冷却器的 MOSFET (+24_Cooler)的输出最初将消耗3A 电流、在其温度达到特定值后、其电流将降至150-200mA。 直到整个过程
过程/传感器测试该电源将保持开启。
谢谢、
Dhara。