This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18502Q5B:为由3.3V 微控制器驱动的传感器冷却系统提供24V 电源。

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18502Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595751/csd18502q5b-supply-24v-to-an-sensor-cooling-system-driven-by-3-3v-of-microcontroller

器件型号:CSD18502Q5B

您好!

我实施 了 CSD18502Q5B 功率 MOSFET、该 MOSFET 由通过 MSP430的 GPIO 由栅极电压驱动。 我需要为 红外传感器的冷却组件提供24V、6A 电流。

我已随帖子附上原理图。

请告诉我此电路是否正确。

e2e.ti.com/.../4186.POWER-SECTION.pdf

此致、

Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhara、
    我不确定我是否理解您的问题。 如果您只希望 FET 用作导通 FET、则提供6A 电流时不会出现问题、并且只要 FET 上没有太多的振铃、24Vin 下的40V 击穿电压就足够大了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    当我用(Vgs=) 10V 输入为电路板加电并驱动栅极时、带 Vdd 的漏极上的电阻器 R11-10E (原理图中提到的8E)开始加热。

    如果此原理图看起来不错、原因可能是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电阻值是多少? 实际上、我只能与 MOSFET 对话、但我可以由我们的应用团队来运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    电阻器为10E 引线、容量为2W。 如果您能对此进行研究、将会加快我的开发速度。
    我希望这个原理图的目的是清楚的。

    我需要为冷却部分提供24V-3A 电源、由 MSP430控制。 因此、我使用了功率 MOSFET CSD18502Q5B、其栅极由控制器的 GPIO 驱动。 漏极通过一个10欧姆(引线式、2W)的串联电阻器连接到 VDD (=24V、6A)。

    当我给卡上电并在栅极上提供高电压(3.3V)时、漏极电阻器(10欧姆)开始加热。

    为实现将24V、3A 转换到冷却部分而对设计提出的任何建议或修改都将有所帮助。


    谢谢、
    Dhara。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darah、  

    原理图中不清楚的一点是风扇是如何接地的? 您能否提供 FET、限流电阻器和风扇如何连接的大致原理图?  

    您可能遇到的另一个问题是 CSD18502Q5B 的额定电压仅低至4.5V。 在 Rdson 与 Vgs 曲线上、低于该值的任何值都将非常高、我们不能保证该范围内器件的电阻。  

    您能否指定您预计在哪个频率和占空比下运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    原理图中的风扇接地在哪里?

    在原理图中、J5是将使能信号路由到微控制器的连接器。 对于 CSD18502Q5B、栅极使能信号24V_EN (J5.1)路由到微控制器。 Vdd 至 MOSFET 为24V、3A (+24V_市 电)、从漏极至冷却部分的输出为24V、3A (+24_Cooler)通过 D-Sub 9引脚连接器(J4.5、J4.9)布线。

    我注意到了 CSD18502Q5数据表中的 Vgs 值、因此现在我需要应用 Vgs >/= 4.5V 来启用开关操作。

    无需采取特定/持续的开关操作。 提供给冷却器的 MOSFET (+24_Cooler)的输出最初将消耗3A 电流、在其温度达到特定值后、其电流将降至150-200mA。 直到整个过程

    过程/传感器测试该电源将保持开启。

    谢谢、

    Dhara。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dhara、
    我已转发给我们的应用工程师。 如果他们有任何疑问、我会告诉您。

    如果您在4.5Vgs 条件下行驶时看到变化、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    感谢你的帮助。

    这是我要设计的实际应用。 我需要将电源(24V、3A)切换到冷却器电源部分。

    在本例中、电源部分和冷却器是与 MOSFET 漏极和 Vdd 串联的 MOSFET 的负载。

    电路中连接的冷却器电源(负载)正确..?? 此设计是否正确??

    谢谢、此致、

    Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhara、  

    我看到现在有8V 栅极驱动、因此我认为这应该起作用。 但我已转发给我们的应用团队进行评论。