This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:TLV62084调节

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62084, TPS62097, TPS62082, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597919/tlv62084-tlv62084-regulation

器件型号:TLV62084
主题中讨论的其他器件: TPS62097TPS62082TLV62568

您好!

我们使用 TLV62084进行5V -3.3V 电压调节。 请找到随附的原理图部分。 在我们的原型板中、我观察到我仅获得3.24V 电压。

我想知道这与反馈电阻器容差或电路或布局的任何其他问题有关吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3.24V 在器件 FB 引脚的容差范围内。 其他变化是由 FB 电阻器的容差、PCB 布局、Vout 的测量点、IR 压降等引起的

    全新 TLV62568/9的精度稍高一些。 或者、TPS62097可提供更高的精度和更多功能。 借助 TPS62082、您可以通过引脚对引脚 IC 来消除 FB 电阻器的不精确性。