Other Parts Discussed in Thread: BQ25010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25010 大家好、我 过去在我的定制 PCB 中使用了 BQ25010RHLR。
现在、我使用的是并联的锂离子电池组
微型 USB 将用于为该电池充电。
这是 我要使用的电池组;查看链接。 (摘要:3.7~4.2V、18650型、4000mAh)。
我将在每个 PCB 上使用一个包装电池。 在 BQ25010的数据表中、可以看到
集成式低功耗高效 dc-dc 转换器设计用于直接由单节锂离子或锂聚合物电池组供电
1.我对电池不了解太多。 上述包装电池是否被视为单节电池?
2.如果我不能 将 BQ25010与这款紧凑型电池配合使用以进行 USB 充电、我是否可以使用 TI 的替代充电 IC?
如果该 IC 具有 BQ25010等降压转换器且能够进行微型 USB 充电、那将非常出色。