This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25010:可以使用 BQ25010为3.7V 并联18650锂离子电池组充电?

Guru**** 2412200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631833/bq25010-possible-to-charge-3-7v-parallel-connected-18650-li-ion-battery-pack-with-bq25010

器件型号:BQ25010

大家好、我 过去在我的定制 PCB 中使用了 BQ25010RHLR。

现在、我使用的是并联的锂离子电池组  

微型 USB 将用于为该电池充电。

这是 我要使用的电池组;查看链接。  (摘要:3.7~4.2V、18650型、4000mAh)。

我将在每个 PCB 上使用一个包装电池。 在 BQ25010的数据表中、可以看到

集成式低功耗高效 dc-dc 转换器设计用于直接由单节锂离子或锂聚合物电池组供电

1.我对电池不了解太多。 上述包装电池是否被视为单节电池

2.如果我不能 将 BQ25010与这款紧凑型电池配合使用以进行 USB 充电、我是否可以使用 TI 的替代充电 IC?

如果该 IC 具有 BQ25010等降压转换器且能够进行微型 USB 充电、那将非常出色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    包含两个并联电池的单个电池组可视为单节电池。 充电要求将非常相似。 制造商应提供有关充电要求的详细信息。
    电压将是相同的4.2V (典型值),由于两节并联电池,终端电流可能会更高。
    电池组容量(MAHR)更高、可能需要 bq25010更长时间才能以500mA 的电流为该电池组充电。 这取决于您的要求、完成充电的时间。
    但从较高层次的角度来看、是的、bq25010可用于为电池组充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bill。 感谢您的回复。 在结束发言之前,我想再问几个问题。

    -与图片相比,我收到了一个包含4节并联电池的电池组。 总容量为10600mAh。

    无论并联的电池数量如何、这都可以视为单节电池、对吧?

    -感谢您提醒我、由于电池组容量大、充电时间会很长。

    但是、我的要求是使用微型 USB 充电。 据我所知、微型 USB 支持500mA 的充电速率、最大

    您的意思是、如果我选择 TI 的另一个 BQ IC、即使系统使用微型 USB、我也能以超过500mA 的电流进行充电?

    仔细检查这些内容后、我将关闭此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    "无论并联电池的数量如何、这都可以视为单节电池、对吧?"- Bill J -是
    请注意、并联电池组中的电池将由制造商进行匹配、以便在并联配置中工作、这只能由电池制造商完成。

    "您的意思是、如果我选择 TI 的另一个 BQ IC、即使系统使用微型 USB、我也能以超过500mA 的电流进行充电?"- Bill J-如果您的输入电流限制为500mA、您的选项将受到限制。 我们具有支持10600mAh 电池的更高电流充电器、但您需要更大的输入电流。