This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54531:仿真稳定性分析时获得不同的结果。

Guru**** 2468560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597428/webench-tools-tps54531-getting-different-results-when-simulating-stability-analysis

器件型号:TPS54531

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在仿真稳定性分析时会得到不同的结果。

进行仿真

为我提供稳定性组件时。

我在设计中插入了组件、但在仿真和使用"re Comp"工具时、我会得到不同的结果

               我将为反馈电阻器使用2个选项。 (2个反馈选项)

·        Vout = 5.25

·        VOUT = 4.00

 

 

该设计根据"工作值"在 Vout = 5.25[V]时具有67[dB]的直流增益和60[°]的相位裕度

根据"工作值"、当输出电压= 4.00[V]时、该设计的直流增益为68[dB]、相位裕度为59[°]

 

请参阅所附图片(对于5.25[V]的情况)

 

我可以让您检查一下、如果可以、我如何指向链接?

如果不是、这里是我的设计的图片(附后)

 

输入电压= 24[V]

输出电压选项 A = 5.25[V]

输出电压选项 A = 4.00[V]

电流消耗3[A]

如果需要任何信息、请告知。

e2e.ti.com/.../Webench-Question-TPS54531DDA.docx


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我确信我是否理解您的问题。 那么、您的问题是:1)使用补偿组件 Webench 获得不同的结果建议2)使用 Re-Comp 表中的补偿组件、而不是以不同的输出来质疑结果? 我认为、正常情况下、输出电压为4V 和5.25V 时、波特图性能会稍有不同。

    此外、我会像您一样转到仿真、并提供一些反馈供您参考。

    使用 Webench 数据获得的结果如下所示:

    5.25VOUT

    4VOUT

    我使用 Re-Comp 工具的结果如下:

    5.25VOUT

    2.4VOUT

    从结果来看、这与 Webench 单独仿真和 Re-COMP 仿真非常相似。 我认为您需要仔细检查 电感器和电容器参数是否相同。

    此致、

    张文森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincent、我需要将其转发给我的客户。 您能否直接向 robeschbach@ti.com 发送电子邮件、以便我可以将您包括在其中? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    是的、我看到您已在电子邮件中将我循环。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincent
    我叫 Hezi Ben 或来自 Spectronix (即客户)
    我所说的是、当我使用"Sim"(线 A 正弦波)进行波特图仿真时、在使用相同的"re Comp"选项的同时使用"Operating Values"窗口、我会获得不同的结果。
    我将再次检查、以确保正确
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hezi、

    正如我在上一篇文章中所述、我获得的结果为5.25V 或4V 输出、"sim"和"re comp"是相同的。 我的建议是、您可以仔细检查电感器和电容器参数是否相同。

    此致、
    文森特