This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:外部时钟同步

Guru**** 2468470 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632177/ucc28070-external-clock-sync

器件型号:UCC28070

你好
我有几个问题。
1.如果使用外部时钟同步、我可以实现的最大频率范围是多少。 例如、fpwm 的抖动幅度可达100%。
2.我可以使用30kHz fpwm 在低线路电压下工作在30kHz 以下,UCC28070控制器可以处理这种情况。 或者我应该转到 hihger PWM 频率。
3.我无法理解 ksync (斜坡降低因子)的值应该等于1或其他的值。

此致
Ilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ilia

    如果使用外部频率源同步 fPWM 并且需要频率抖动、则外部频率源
    当内部抖动电路被禁用时、频率源必须提供抖动幅度和速率功能
    以防止同步期间出现意外的性能。

    所以一切都与外部频率信号有关。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng  

    我在 Ksync = 1时进行计算的 Ksync (斜坡降低因子)是正确的


    此致、  

    Ilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ilia、

    您可以在以下文章中找到 Ksync 的公式:e2e.ti.com/.../1615868

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    访问被拒绝(注意:显示此消息的常见原因是线程已删除)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ilia、

    下面是相关文本:公式(23)中的系数 Ksync 是调整增益的方法、如第16页的文本所述。 模糊部分是 Ksync 是第16页方程式(8)中使用的修改因子的倒数。 换句话说、如果 RRT 被1.1修改、那么 KSYNC = 1/1.1 = 0.909。 如果 RRT 增加1.25、则 Ksync = 0.8、以此类推

    此致、
    本·洛夫