Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070
你好
我有几个问题。
1.如果使用外部时钟同步、我可以实现的最大频率范围是多少。 例如、fpwm 的抖动幅度可达100%。
2.我可以使用30kHz fpwm 在低线路电压下工作在30kHz 以下,UCC28070控制器可以处理这种情况。 或者我应该转到 hihger PWM 频率。
3.我无法理解 ksync (斜坡降低因子)的值应该等于1或其他的值。
此致
Ilia