This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:在 BQ27441-G1A 上执行学习周期

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600692/bq27441-g1-performing-learning-cycle-on-bq27441-g1a

器件型号:BQ27441-G1

你(们)好

我想在上面提到的部分执行学习周期。 请 告诉我  、在执行学习周期之前、我需要设置或重置哪些位。 因为 我无法  找到 该器件的专用文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp
    你(们)好
    以下是一份有关如何完成学习周期的参考文档
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Chan:

    感谢您的更新。 我尝试按自动模式执行学习周期、但 按下测试按钮时 HDQ 输出不会切换。 请告诉我如何运行自动模式。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,
    我尝试根据已删除的文档执行循环,但 QEN 在 bQ2744中不可用。 但是、根据文档网、当监测计达到电压时、该位 shuld 会被设置。