This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 TI 负载开关的超级电容器充电电路

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22929D, TPS22918, TPS22953, TPS2115A-Q1, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597083/supercap-charge-circuit-using-ti-load-switch

主题中讨论的其他器件:TPS22929DTPS22918TPS22953TPS2115A-Q1TPS2115A

你(们)好

我有一个具有0.47 (1 Ω ESR)超级电容器的5V 应用、当外部电源断开时、该超级电容器用作备用电源。

在上电期间、我想将浪涌充电电流降至最大~500mA。 我已经考虑过多种解决方案、现在无意中发现了 TI 负载开关、这似乎是一种可能的解决方案。

电路如下所示:

空框表示负载开关。 当外部电源断开连接时、VIN 变为零、电容器(C1)为负载供电、从而实现安全关断。 在引导和正常运行期间、负载可直接由 Vin 供电(无需等待 C1充满电)。

其中一个主要问题是 、当外部电源断开时、C1不应通过面向输入的负载开关放电。 此外、由于我在 D2上已经有压降、我需要负载开关上的压降很小。

负载开关应支持以下特性:

  • 可调节充电时间长达数秒(以便保持低于500mA)
  • 反向电流保护(这样 C1不会通过负载开关放电)
  • 大于500mA 的持续 电流
  • 5V 输入
  • 下拉列表
  • 价格低廉
  • 良好的可用性

我一直在查看以下部件

TPS22929D

  • 良好的可用性
  • 价格低廉
  • 反向电流保护
  • 无可调上升时间

TPS22918

  • 良好的可用性
  • 价格低廉
  • 可调上升时间
  • 无反向电流保护

TPS22953

  •  没有那么好的可用性
  • 价格更高(相对于电流而言超出规格)
  • 反向电流保护
  • 可调上升时间

TPS22953似乎是唯一同时支持反向电流保护和可调输出的单路输出器件-这是真的吗?

问题:

您是否会建议将 TI 负载开关用于此类应用(请注意、此应用中所需的上升时间远长于数据表中给出的示例)?

如果是、您建议哪一部分提供 上述要求。

感谢 您提供的任何帮助。

谢谢

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    首先、感谢您的详细博文、它使您可以非常清楚地了解您需要的内容。

    就负载开关而言、您是对的、TPS22953是唯一同时具有反向电流阻断和可调上升时间的器件。 该器件可配置为在秒范围内具有较长的上升时间、但热关断可能会阻止平滑的上升时间。 了解器件如何反应的最佳方法是订购 EVM 并连接要充电的超级电容器。

    我们的电子保险丝产品系列还有其他选项。 在这里的这个帖子中 、一个用户决定使用 TPS25942电子保险丝器件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alek

    感谢您的回复。

    我一定会订购一些器件并进行测试。

    进一步查看您的电源 IC、我发现电源多路复用器可能也能够执行相同的操作、同时也不需要上面原理图中的二极管。

    一系列电源多路复用器支持电流限制和反向保护。 例如、器件 TPS2115A-Q1可设置为特定的电流限制。

    我浏览过数据表和论坛、但无法找到有关达到电流限制时会发生什么情况的清晰答案。 为了给超级电容器充电、我需要将电流保持在限值(例如400mA)、直到电容器充电。

    原理图就是这样的。

    问题:您是否知道电流是否会保持在限值(至少在热安全启动之前)、或者器件是否会立即关断?

    感谢你的帮助。 非常感谢。

    BR  

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    问得好。 这里还有另一篇文章 可帮助回答此问题。 从帖子中:

    "这是一个电流限制折返 IC。 输出电压将折返以保持电流。 由于输出折返、导通 FET 上会有一些损耗。 因此、如果过流延长、IC 可能会达到热关断。"

    此外、如果您不需要汽车(Q1)认证、TPS2115A 还提供非汽车版本。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alek

    感谢您的回复。

    我会尝试一下。