This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:请。 就 TPS73701的数据表提供一些建议? 是否有一些相互矛盾的信息?

Guru**** 2562160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597214/tps737-pls-give-some-advice-about-the-datasheet-of-tps73701-is-there-some-contradictory-information

器件型号:TPS737

降级:

客户正在他的新项目中评估 TPS73701、但我们发现有一些有关 PN 的问题。

1.为什么公式是 Vin=Vout -0.1V? 是通用公式 Vout=Vin- const 吗?

2.从上表中可以看到 Vdo 为500mV、从下图中可以看到 Vdo 为180mV、为什么参数不同?

请 提供一些建议、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    为了测量压降条件、我们必须首先强制 LDO 进入压降状态。  一种常见的方法是将 Vin 设置为低于 LDO 的已设置稳压输出。

    电气特性表说明了给定条件下压降的最大规格为500mV。  查看500mV 最大规格的另一种方法是、在工作条件下、您应该看到最坏情况下的压降。  典型特性曲线显示了 LDO给定条件下的典型行为。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    感谢 您的回复。

    但是、客户表示 无法从数据表中找到有关"在给定条件下"的任何信息。

    此参数非常重要、以至于无论他是否在该项目中使用该部件。

    请 请帮助我们提供有关压降参数的更多建议。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    表顶部列出了电气特性规格的一般条件。  在每个特定于该规格的规格条件旁边给出。

    类似地、典型特征曲线的一般条件在页面顶部给出、而曲线的特定条件在曲线下方或曲线内给出。

    非常尊重、

    Ryan