This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5431:动态控制输出电压

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600848/tps5431-control-output-voltage-dynamical

器件型号:TPS5431

您好!

是否可以使用 FB 引脚上的直接电压源控制降压稳压器的输出电压?

如果 FB 电压在运行期间发生轻微变化、会发生什么情况? 该系统是否稳定?

此致
Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您要问什么。  您能详细说明吗?  还是更好地展示您提出的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以使用 FB 引脚上的电压源来调节输出、但需要按如下方式添加一个低滤波器(R15 C24)。 对于 R14、该值应设置为 R8的10倍。 由于极点的原因、R14的高值会将极点移至高频率。 希望能为你效劳。 谢谢!

    进行设置