This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:输入电流限制

Guru**** 2846750 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632694/bq24195-input-current-limitation

器件型号:BQ24195

您好!

当我第一次使用 BQ24195时、我没有意识到 D+和 D-必须短路才能不受输入电流限制。 我将这些引脚短接地焊接在一起、然后我不再有此问题。 当我的初始输入电源为14V 时、IC 工作正常、如果我降低到、例如、电流消耗大于100mA 的6V、仍然工作正常。 奇怪的是、当初始电源电压为6V 时、IC 不再工作、并且由于消耗几乎为100mA、它似乎受到电流限制。  

有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    当 D+和 D-短接时、您的输入电流限制将来自 ILIM 电阻器和寄存器。

    当 VBUS = 6V 时打开器件时、您能否提供以下详细信息:

    1.当器件上电时、VSYS 电压是多少?

    2.连接到 VSYS 的负载是什么?

    3.是否可以发布故障和状态寄存器的打印输出? (8和9)

    4.您的输入电流限制是多少? (寄存器和电阻器上 ILIM 的较低者)

    此致、

    Parker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、它几乎是1、7V-1、8V
    2. VSYS 上有不同的电容器,因为它连接到两个直流/直流(升压和降压/升压)。
    3.我不能这样做是因为我只能在系统完全开启时读取寄存器。
    4、默认寄存器的值越低
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacopo、

    我认为您的负载在启动时 VSYS 引脚上过高。 这是器件的软启动特性、可在启动时将电流限制在100mA、直到电压高于2.2V。 当施加的负载过大时、永远不会达到2.2V、然后限制为100mA。

    如果限制 VSYS 上的负载并允许器件在施加该负载之前达到其工作电压、则器件将完全正常运行。

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道、因为在具有相同布局和相同组件的其他电路板中、不会发生6V 输入的电流限制。

    另一件奇怪的事情是、将电路板放在温度室中以测试-40°C 至70°C 范围内的电子器件、有时甚至在14V 启动时、IC 也会受到电流限制、如果我在几分钟后尝试开启系统、一切都正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacopo、

    您能否运行一个测试来估算 VBUS 电源和施加系统负载之间的延迟、从而使器件上没有电流限制? 我想知道这种典型计时是什么。 由于加电时(直到 VSYS 为2.2V)的电流限制为100mA (数据表中的 Iin_start)、我仍然认为它与软启动参数相关。 在这种情况下、您的系统是什么、它在不同电路板的通电速度方面是否有任何变化?

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您是否还想在没有输入电流的器件上以及您看到此问题的器件上绘制 VSYS 的示波器图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我向大家发送了一些来自振荡器的图像。

    在这两种情况 下、IC 处于正常运行状态:在第一种情况下、您可以看到 Vbus 电源14V (蓝线)和 VSYS (黄线)之间的延迟;在第二种情况下、可以看到 VSYS 软启动的详细信息。

    在以下两个图像中、IC 限制为6V Vbus 输入。 您可以看到 VSYS 保持在1、8V

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacopo、

    这是器件的预期软启动操作。 为了防止器件限制电流、您必须使 SYS 上的电压达到2.2伏、否则它将继续将电流限制在100mA。

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是 D+/D-上因焊接而产生的半阻性电容? 我认为由于这个问题、在意识到端口是适配器端口时会出现 IC 延迟、因此在启动时会将电流限制在100mA。 焊接是电路板之间唯一发生变化的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacopo、

    您能否运行另外两个测试来提供有关此问题的更多信息?

    1、从 SYS 引脚上移除负载、并查看该引脚上的电压是否超过2.2V。 如果它确实通过2.2V 电压、则重新施加负载。 电流是否限制在100mA?
    2.读取器件上的寄存器、并从正在经历电流限制的充电器和未经历电流限制的充电器报告寄存器8和9的状态。

    此外、您的 ILIM 寄存器和电阻器设置是什么?

    Parker