This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25010:通过 USB 充电时、BQ25010RHLR 状态引脚不会改变

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599763/bq25010-bq25010rhlr-status-pins-do-not-change-when-charging-via-usb

器件型号:BQ25010

我将 BQ25010RHLR 用于我的定制 PCB。

PCB 装配了 TM4C123GH6PMI MCU、该 MCU 具有内部弱上拉电阻器。 因此、我没有在状态引脚上添加外部电阻器。

使用上述连接、我观察到输出端的3.027V 电压。 单节锂离子电池用于上电。

如果连接了 Micro-B USB 电缆、则可以正常地为电池充电。

但是、有一个问题。

如果我没有连接 USB 电缆、STAT 引脚就像这样;STAT1 =关闭、STAT2 =打开

而如果我连接 USB 电缆、STAT 引脚根本不会改变。 无论电池是否充满电、它仍然为"STAT1 = OFF & STAT2 = ON"。

我检查了 USB 电缆是否提供了4.55V 电压。 如果我插入 USB 电缆、STAT 引脚是否应该改变? 我还应该检查什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    即使 STAT 引脚不正确、充电器也会充电吗?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生。

    [引用用户="David Cuevas "]即使 Stat 引脚不正确、充电器是否正在充电?[/quot]

    即使 STAT 引脚不正确、BQ 充电器也会在我插入 USB 电缆时为电池充电。

    此外、VOUT 的值为3.02V。 无论是否连接了 USB 电缆、都测量输出 VOUT 值。

    相当惊喜 您还需要什么其他信息?