This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:操作问题!!!

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599972/bq24650evm-639-operating-issues

器件型号:BQ24650EVM-639

您好!

我遵循了数据表中提供的2.6至2.7的说明步骤

在 V (J2 (VOUT)处、万用表的读数为 VOUT=5.848V

我有什么问题吗?

2.7程序:

万用表的我的 VOUT:

谢谢、此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查所有跳线、是否使用 VOUT/VSYS 连接任何负载或其他设备?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回复 Kerry Song、

    此时、我没有使用 VOUT/VSYS 连接任何负载或其他设备。

    我仅在 VOUT (红色探针)和 PGND (黑色探针)之间连接了万用表探针。

    如果放大所连接的图像、可以推断跳线分流器的位置、如下所示:

    J1:连接1-2
    J2:打开
    J3:连接2-3
    J4:关闭

    这是一个全新的电路板、这是我第一次执行的测试。

    问题1. 是否存在组件故障的可能性? 我可以修复和更换的器件吗?

    谢谢、此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、IC 没有输出。 由于充电器被禁用、外部 MOS Q1-A 和 Q1-B 还未闭合、所以 VIN 不能提供输出。

    请检查您的充电器使能引脚、确保充电器已禁用、您可以参阅 EVM 指南上的2.7.2。 建议捕获 HIDRV、PH、LODRV、VOUT 的波形、以帮助进行分析。

    此致