This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:外部 FET 的 SOA

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597242/tps2491-soa-of-external-fet

器件型号:TPS2491

你(们)好

我们将使用具有以下条件的 TPS2491。

(VIN=24V、ILOAD=高达3A (典型值)--> Rs=15m Ω、CT=0.1uF

 外部 FET: RSD100N10

如果我们需要考虑 FET 的 SOA、我们是否应该设置功率限制? (电流限制仅需要、功率限制也需要?)

我们尝试在上述条件下评估 TPS2491、但没有功率限制(PROG 通过47k Ω 连接到 VREF)。

但是、它在 FET 的 SOA 下不起作用。

此致、

本志本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    功率限制设置用于外部 FET 的 SOA 保护设置。 它用于设计中,以确保 FET 在启动期间不会在为输出电容充电时发生油炸。

    确定特定设计是否适用于我们的热插拔控制器之一的最佳方法是使用该器件填充我们的设计计算器工具并进行连接。 这将有助于检查您的设计并排除故障、并大大加快了问题的备份通信、这些问题是我们需要审查的信息(例如总输出电容器、包括从输出节点下游连接的任何东西、部分原理图中可能未显示)。

    您可以通过访问 www.ti.com/hotswap =>单击“工具与软件”=>然后单击“热插拔设计计算器工具”来找到它。

    为了帮助填写 Excel 电子表格、我们提供了视频教程。 它们说明了如何逐单元格输入正确的值。 请观看 www.ti.com/hotswap 上的视频=>单击“支持与培训”选项卡。

    此致、
    Aramis P. Alvarez