Other Parts Discussed in Thread: TPS2491
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2491 你(们)好
我们将使用具有以下条件的 TPS2491。
(VIN=24V、ILOAD=高达3A (典型值)--> Rs=15m Ω、CT=0.1uF
外部 FET: RSD100N10
如果我们需要考虑 FET 的 SOA、我们是否应该设置功率限制? (电流限制仅需要、功率限制也需要?)
我们尝试在上述条件下评估 TPS2491、但没有功率限制(PROG 通过47k Ω 连接到 VREF)。
但是、它在 FET 的 SOA 下不起作用。
此致、
本志本