Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242, TMS320C6678
主题中讨论的其他器件: UCD7242、 TMS320C6678
尊敬的 TI 工程师、我正在调试 UCD9222和 UCD7242电源模块。 我使用 Fusion Digital Power Designer v1.8.230并使用固件下载工具下载".x0"程序和数据文件、运行 GUI 在线模式、监视器界面显示输入电压和温度、 但没有输出电压和输出电流、状态寄存器显示黄色警告"输出关闭"和"powerGood #"、其他项目显示正常。 您可以看到下图。
此时、虽然没有输出电压和电流、但监控器数据仍保持同步、但您可以看到绿线延伸到接近零的右侧。 当我将控制线上拉至高电平时、所有监控器数据都不同步、您可以看到所有绿线停止向右移动、就像我关闭电源一样。 状态寄存器仍然显示黄色警告"Output off "and" powerGood #"、其他项目显示 OK。 您可以看到下图。
我尝试清除配置并使用固件下载工具下载"。 x0"程序和数据文件、发现 UCD9222似乎已锁定、找不到器件、您可以在下图中看到这种现象:
".x0"程序和数据文件由 GUI 导出,并使用 TI 官方 TMS320C6678 EVM 板"TMDXEVM6678L_UCD922_16May11_ver5.xml"中的项目文件"TMDXEVM6678L EVM"程序文件,而我的 PCB 与 TMDXEVM6678L EVM 使用的设计几乎相同,您可以在以下电路板原理图中看到:
此外、我还尝试使用 TMDXEVM6678L EVM 板来运行 GUI 在线模式。 开始时、状态寄存器还显示黄色警告"输出关闭"、"powerGood #"和其他项显示正常。 但是、当我将控制线上拉至高电平时、输出电压和电流出现、并且监控器数据仍处于同步状态。 您可以看到以下图片:
现在、我想咨询 TI 工程师的数字电源专家:1. 当我将控制线路上拉至较高电平时、UCD9222会在 PCB 中监控数据软件不同步、但 TMDXEVM6678L EVM 板不能同步。 2.导致 UCD9222锁定且 GUI 无法识别的原因。 如何在不更换 IC 的情况下解锁它。 非常感谢!