This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:当我使用 UCD9222和 UCD7242时出现一些问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242, TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600081/ucd9222-some-problems-when-i-use-ucd9222-and-ucd7242

器件型号:UCD9222
主题中讨论的其他器件: UCD7242TMS320C6678

尊敬的 TI 工程师、我正在调试 UCD9222和 UCD7242电源模块。 我使用 Fusion Digital Power Designer v1.8.230并使用固件下载工具下载".x0"程序和数据文件、运行 GUI 在线模式、监视器界面显示输入电压和温度、 但没有输出电压和输出电流、状态寄存器显示黄色警告"输出关闭"和"powerGood #"、其他项目显示正常。 您可以看到下图。

此时、虽然没有输出电压和电流、但监控器数据仍保持同步、但您可以看到绿线延伸到接近零的右侧。 当我将控制线上拉至高电平时、所有监控器数据都不同步、您可以看到所有绿线停止向右移动、就像我关闭电源一样。 状态寄存器仍然显示黄色警告"Output off "and" powerGood #"、其他项目显示 OK。 您可以看到下图。

我尝试清除配置并使用固件下载工具下载"。 x0"程序和数据文件、发现 UCD9222似乎已锁定、找不到器件、您可以在下图中看到这种现象:

".x0"程序和数据文件由 GUI 导出,并使用 TI 官方 TMS320C6678 EVM 板"TMDXEVM6678L_UCD922_16May11_ver5.xml"中的项目文件"TMDXEVM6678L EVM"程序文件,而我的 PCB 与 TMDXEVM6678L EVM 使用的设计几乎相同,您可以在以下电路板原理图中看到:

此外、我还尝试使用 TMDXEVM6678L EVM 板来运行 GUI 在线模式。 开始时、状态寄存器还显示黄色警告"输出关闭"、"powerGood #"和其他项显示正常。 但是、当我将控制线上拉至高电平时、输出电压和电流出现、并且监控器数据仍处于同步状态。 您可以看到以下图片:

现在、我想咨询 TI 工程师的数字电源专家:1. 当我将控制线路上拉至较高电平时、UCD9222会在 PCB 中监控数据软件不同步、但 TMDXEVM6678L EVM 板不能同步。 2.导致 UCD9222锁定且 GUI 无法识别的原因。 如何在不更换 IC 的情况下解锁它。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    X0文件是器件固件。 所有 UCD9222均附带器件固件。 因此您无需对.x0文件进行编程。

    XML 文件是配置文件。 它包括阈值设置和反馈配置。 您应将 xml 文件导入设备。 转到"File"->"Import Project File"。 可导入 xml 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Zhiyuan Hu ]x0文件是器件固件。 所有 UCD9222 均附带器件固件。 因此您无需对.x0文件进行编程。

    XML 文件是配置文件。 它包括阈值设置和反馈配置。 您应将 xml 文件导入设备。 转到"File"->"Import Project File"。 可导入 xml 文件。

    [/报价]

    当新的 UCD9222首次连接到 GUI 时,GUI 显示 Import Exists Project 文件,并且我已经导入项目文件“TMDXEVM6678L_UCD922_16May11_ver5.xml”。 情况与之前一样: 监控器接口显示输入电压和温度、但没有输出电压和输出电流、状态寄存器显示黄色警告"输出关闭"和"powerGood #"。  当我将控制线上拉至高电平时、所有监控器数据都不同步。 我认为导入项目文件只是在线调试、如果您移除 USB 转 GPIO 适配器并重新启动电源、UCD9222本身将不起作用。 因此,您必须使用 固件下载工具下载"。 x0"程序和数据文件如果您希望 IC 自行工作、不是吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谁可以帮助我? 非常紧急、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 停止更新图是 PMBus 通信停止的标志。 我猜是导通电源轨(断言控制引脚)导致开关噪声、从而导致电路的某些部分发生故障、例如器件复位。 您是否在 RESET 引脚上有上拉电阻器?

    所有 UCD9222均附带固件。 您只应导入项目文件、而不应轻触固件。 如果正确、您应该能够重新下载固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、 Zhiyuan! 我确认复位引脚为3.3V 当我上拉控制线时、图数据仍然不同步。 Vout 和 Iout 为0。 之后,我下拉控制线,GUI 会提到 IC 已复位。 点击 OK、GUI 刷新并返回到以下情况:输出关闭和电源正常#、无输出电压和输出电流、但图解数据处于同步状态。 我认为在上拉控制线时会出现一些问题、但复位引脚看起来像是 GUI 的软复位。 发生什么情况可能会导致 GUI 复位?

    另一个仍未解决的问题:如何解锁 IC。 我找不到处于 ROM 模式和程序模式的器件。 能否告诉我如何在不更换新 UCD9222的情况下解决此问题?