This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:TLV70233 MOSFET 额定电流的问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634743/tlv702-question-for-tlv70233-mosfet-current-rating

器件型号:TLV702

各位专家:

正如我们所知、TLV70233内部有一个 P-MOSFET、我们的客户希望了解与其他标准 MOSFET 一样、该 P-MOSFET 的 ID (脉冲)规格是什么。  

下面是一个示例、您能帮您检查一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    在 LDO 中、通常我们不会指定特定 MOSFET 的特性。 请问您对脉冲 ID 有何顾虑?

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    客户之所以询问这一点、是因为他们的输出端有一些大电容器、在启动期间、他们会在短时间内看到高达1A 的电流(请参阅随附的波形)、他们想知道它是否会损坏我们的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    感谢您提供详细信息。 根据电迁移指南、峰值电流应该是额定电流的6倍。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    客户想知道您的峰值电流是额定电流的6倍的持续时间是多少? 您能提供什么帮助吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想他们没有指定脉冲的持续时间、让我做一些研究、看看我是否能为您提供答案。

    Jason