This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715:关于反向电压条件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596631/tps715-about-reverse-voltage-condition

器件型号:TPS715

您好!

您能告诉我 TPS715保护和其他电路吗?
我的客户 正在考虑 TPS715。
在评估期间、输入侧的输出电压出现在 Vin=open 条件下。

我希望内部 FET 的寄生二极管导通。
我的理解是否正确?
您 能 告诉我反向电压和电流 保护电路示例吗?

客户状况为:
Vin=19.5、Vout=3.3V、Iout=10mA

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    正确的做法是、在反向电流情况下(Vout 超过 Vin)、TPS715的内部 FET 的寄生二极管将导通以提供电流路径。 请注意、从 OUT 到 IN 方向的电流不受限制;因此、如果预计会产生更大的反向电流、则应添加外部电路。

    通常、肖特基二极管与内部寄生二极管并联、以提供可靠的反向电流路径。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的回答。
    我理解您所解释的内容。
    让我再问一件事。

    当打开时、输入电压出现在输出端。
    请告诉我原因和对策方法。



    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    在器件启动期间、器件将处于压降状态、因为 VIN 将小于 VOUT (标称值)。 当器件处于压降状态时、VIN 线路瞬态的瞬态响应能力会降低。 在这种情况下、当输入端存在高电压压压摆率(dV/dT)时、该压摆率会耦合到输出端。 这就是 VIN 升高时输出(VOUT)升高的原因。

    对于该器件、唯一的选择是降低输入端的压摆率、或使用齐纳二极管钳制输出电压。 与 LDO 串联的电阻器有助于降低压摆率。

    此致、
    Mike