This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:线路和负载调节。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599878/tps74401-line-and-load-regulation

主题中讨论的其他器件:TPS74401

你(们)好  

您无法解释这些参数的计算公式? (TPS74401)

我们是否可以使用这样的公式: 线路 调节=(V (OUT Vin 最大值)- V (OUT V IN 最小值)/ Vout 标称值/(Vin 最大值- Vin 最小值)?

负载调整率=(V (outLmax)- V (outLmin))/ Vout 标称值/(IoutLmax - IotLmin)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eugenii、

    您的方程式几乎正确。 您仍然需要乘以100才能转换为百分比。

    非常尊重、
    Ryan