Other Parts Discussed in Thread: TPS63070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070 您好!
在数据表中、我们可以看到 TPS63070的精度、但未显示 TPS630701 (固定5V 输出电压版本)。
是否有人可以为 TPS630701提供 Vout 精度值或数据?
谢谢、
HIRO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sabrina - San、
客户认为 TPS630701的输出电压精度比 TPS63070大一点(PWM 模式下为1%、F|PFM 模式下为3%)
电阻器导致的。 (TPS63070的精度是否不包括外部分压电阻器精度,对吧?)
他们不能通过数据表的图38和39来决定他们的想法是否被收集。
应用程序是一些 FA 设备(详细信息目前尚未清除)。
谢谢、此致、
HIRO