This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS630701的输出电压精度

Guru**** 2797465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594630/tps63070-vout-accuracy-for-tps630701

器件型号:TPS63070

您好!

在数据表中、我们可以看到 TPS63070的精度、但未显示 TPS630701 (固定5V 输出电压版本)。

 是否有人可以为 TPS630701提供 Vout 精度值或数据?

谢谢、

HIRO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否看了图38。 和39. 是什么?
    客户的规格是什么? 最终应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina - San、

    客户认为 TPS630701的输出电压精度比 TPS63070大一点(PWM 模式下为1%、F|PFM 模式下为3%)

    电阻器导致的。 (TPS63070的精度是否不包括外部分压电阻器精度,对吧?)

    他们不能通过数据表的图38和39来决定他们的想法是否被收集。

    应用程序是一些 FA 设备(详细信息目前尚未清除)。

    谢谢、此致、

    HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图中的测量值 在 EVM 上获取了38和39、因此包括外部电阻分压器精度(1%)
    客户希望实现什么精度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina - San、
    客户想知道哪一个更准确... 请告诉我们。
    1) 1) TPS63070与外部1%电阻器或 TPS630701
    2) 2) TPS63070与外部0.5%电阻器或 TPS630701
    条件与低值相同。
    VIN = 4至8V
    Vout = 5.0V
    Iout = 0.3A 典型值/1A 峰值


    谢谢、此致、
    HIRO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与设计人员核实、并返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina - San、

    感谢您的合作、请在您获得信息时告知我们。

    谢谢、
    HIRO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS63071的精度更高、电气特性表第7页中规定的输出电压精度还包括内部电阻分压器精度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina - San、

    感谢您的回复、我将告诉客户。

    谢谢、

    HIRO