Other Parts Discussed in Thread: UCD9248
各位专家、您好!
我有一位客户在配置 GUI 时遇到一些困难。 问题如下:
如何在 Fusion 中配置电源轨配置以控制脚部或启动控制轨? 是否有新版本的文档?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.在主窗口中,在何处设置“相关性”列中电源轨上显示的“停留”?
首先在"GPIO Config"选项卡下将引脚定义为 GPI、然后在"Rail Configuration" 选项卡下将引脚选择为"Dept on Dependency"。
2. 如果 I/O 被配置为 GPI 或 GPO,如何将 I/O 设置为启动相应的电源轨?
所有可用选项都位于 "GPIO Config"选项卡下。
3. 当 I/O 配置为 GPO 时,它何时有效?
满足条件后、引脚输出变为"真"或"置位"。 引脚的极性可配置为"高电平有效"或"低电平有效"。 在高电平有效模式下、TRUE 表示高电平。