This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:GUI 上的一些问题

Guru**** 2559520 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634719/ucd9248-some-issues-on-gui

器件型号:UCD9248

各位专家、您好!

我有一位客户在配置 GUI 时遇到一些困难。 问题如下:

如何在 Fusion 中配置电源轨配置以控制脚部或启动控制轨? 是否有新版本的文档?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在离线模式下启动 GUI 时、您可以从头开始创建新的离线器件、从支持列表中选择 UCD92xx 系列、然后选择 UCD9248器件。

    然后、GUI 将针对 UCD9248器件进行初始化。 在主窗口中、单击"单击以配置设备"按钮。 将弹出一个新窗口、您可以在其中配置器件。

    此致、

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对如何使用 Fusion 配置 DCU 9284有三个问题。

    1.在何处设置 GUI 首页上相关性列中电源轨上显示的"停留"?

    2.如果 I/O 被配置为 GPI,如何将 I/O 设置为启动相应的电源轨?

    3.当 I/O 配置为 GPO 时,I/O 输出的时间是多久?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    感谢你的帮助。 琼州是我的客户,请给我们一些支持:

    我们还有3个关于如何使用 Fusion 配置 UCD9248的问题。

    1.在主窗口中,在何处设置“相关性”列中电源轨上显示的“停留”?

    2. 如果 I/O 被配置为 GPI 或 GPO,如何将 I/O 设置为启动相应的电源轨?

    3. 当 I/O 配置为 GPO 时,它何时有效?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在主窗口中,在何处设置“相关性”列中电源轨上显示的“停留”?

    首先在"GPIO Config"选项卡下将引脚定义为 GPI、然后在"Rail Configuration" 选项卡下将引脚选择为"Dept on Dependency"。

    2. 如果 I/O 被配置为 GPI 或 GPO,如何将 I/O 设置为启动相应的电源轨?

    所有可用选项都位于 "GPIO Config"选项卡下。

    3. 当 I/O 配置为 GPO 时,它何时有效?

    满足条件后、引脚输出变为"真"或"置位"。 引脚的极性可配置为"高电平有效"或"低电平有效"。 在高电平有效模式下、TRUE 表示高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.在 GUI V7.0.18的界面上找不到"保持依赖关系"。 您可以给我发送屏幕截图吗?
    2.我在"GP 10 Config 选项卡"上找不到相应的输入。 您能给我发送一个屏幕吗?
    3.我有三块 ucd9248在板上。 当没有配置时、电路板上的电流为250mA@12v。 这是正常的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎 UCd9248的 GUI7.0.18缺少依赖项设置。 您可以回滚到较早版本的 GUI 吗? 我们将在下一个版本中修复它。

    谢谢、

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从何处可以下载旧版本的 GUI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个链接。

    software-dl.ti.com/analogue/analogue_public_sw/fusion/TI-Fusion-Digital-Power-Designer-2.0.164.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 、谢谢!

    我有三块 ucd9248在板上。 当没有配置时、电路板上的电流为250mA@12v。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 UCD9248从3.3V 电源轨汲取最大55mA 的电流。

    您可能需要考虑由12V 总线供电的其他器件。  

    此致、

    Zhiyuan