请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3808 主题中讨论的其他器件: TPS3890
大家好、团队、
我正在寻找一种比 TPS3808具有更好复位延迟时间精度的解决方案。
如数据表中所述、TPS3808的精度为40%、但由于特定应用要求、我需要找到<30%的精度。
典型的复位延迟时间为800ms。
解决这个问题有什么好主意吗?
提前感谢。
新亚·索本
TI 日本东部地区 FAE
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shinya、
TPS3890是最接近的解决方案。 我使用800ms 作为标称值进行了计算、获得 了+-34%、这更接近30%的目标。
如果复位精度必须 小于 >30%、则应考虑使用 容差为5%的电容器
TPS3890 | ||
最小 | 额定电压 | 最大 |
530.4 | 800 | 1072.1 |
-34% | 34% | |
理想延迟精度为30% | ||
最小 | 额定电压 | 最大 |
560 | 800 | 1040 |
-0.3 | 0.3. |
此致、
安东尼