This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:与 TPS3808相比、是否有更好的复位延迟时间精度解决方案?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594717/tps3808-is-there-any-better-reset-delay-time-accuracy-solution-than-tps3808

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件: TPS3890

大家好、团队、

我正在寻找一种比 TPS3808具有更好复位延迟时间精度的解决方案。
如数据表中所述、TPS3808的精度为40%、但由于特定应用要求、我需要找到<30%的精度。
典型的复位延迟时间为800ms。
解决这个问题有什么好主意吗?

提前感谢。
新亚·索本
TI 日本东部地区 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinya、

    您是否知道您的应用的温度范围和 VDD 电源电压? 这将帮助我找到适合您的产品。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的回复、Michael。
    温度范围为-10至60C。
    VDD 为3.3V。

    此致、
    新亚·索本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有可用的解决方案。?

    此致、
    新亚·索本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    请查看 TPS3890、它在 CT 引脚充电电流 CT 引脚比较器阈值电压上具有更严格的精度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:
    感谢您的推荐。
    我对其进行了审核、发现它无法满足我的计算结果中低于30%的目标。
    如果您有任何其他选择或建议、我们将不胜感激。

    最小 典型值最大
    C0.6120.680.748μ F(10%)
    V1.171.231.29V(来自数据表)
    I0.91.151.35uA(来自数据表)

    T=CV/I
    目标 T800ms
    最小 典型值 最大
    计算值为530.4727.31072.1ms
    精度-27.1047.4%

    此致、
    新亚·索本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    您还有其他好建议吗?
    如果没有、我将放弃这个套接字、并将结束本次讨论。

    此致、
    新亚·索本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    TPS3890是最接近的解决方案。 我使用800ms 作为标称值进行了计算、获得 了+-34%、这更接近30%的目标。

     如果复位精度必须 小于 >30%、则应考虑使用 容差为5%的电容器

    www.digikey.com/.../60

    TPS3890    
    最小 额定电压 最大
    530.4 800 1072.1
    -34%   34%
    理想延迟精度为30%    
    最小 额定电压 最大
    560 800 1040
    -0.3   0.3.

    此致、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Antony、
    我了解 TPS3890是最佳解决方案。 如果有进一步的问题、我将通过电子邮件与您联系。

    此致、
    新亚·索本