This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:禁用 TPS92512HV 温度关闭

Guru**** 2511295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596734/tps92512hv-disable-tps92512hv-temperature-shut-off

器件型号:TPS92512HV

大家好、

为我的客户发布此问题、因为它可能对具有类似问题的其他人有益。

感谢您的帮助!

"我们了解到 TPS92512HV 驱动器具有温度关断机制、该机制可独立于我们对控制信号(PWM 或 IADJUST)所做的任何操作自主工作、 他们询问我如何禁用/挫败这种行为、以便在关闭机制出现故障时查看器件如何发生故障。

我对这个感到很损失。 这是你们过去处理过的吗? 您将如何处理此类请求?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该功能是 IC 固有的功能、如果没有器件更改、则无法禁用该功能。 不过、我不确定这是否是常见的故障机制。 我已经测试了数百种不同类型的 IC、从未见过其中任何 IC 的热关断故障(如果有)。

    此致、

    克林特