This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:TPS23756 PMP6659程序纹波较大

Guru**** 2600145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633563/tps23756-tps23756-pmp6659-program-ripple-large

器件型号:TPS23756

10.8-57V POE 电源
使用 ti TPS23756、PMP6659程序、
PCB 确实很小、元件参数如原理图、现在问题在于附录中的纹波、纹波屏幕截图。
请尽快答复。
谢谢你

e2e.ti.com/.../PM6659_5F00_POE12V_5F00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    明天早上我们可以看看。

    感谢您发帖、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么建议吗? 我的噪音仍然很大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    是否可以在私人邮件中提供布局文件?

    对拖延表示歉意。

    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您能否提供这些布局文件? (节奏、刹车片等)它确实能帮助我解决问题。 现在、我看到顶层和底层平面之间缺乏分离、这会耦合开关噪声。 有关 HF 噪声的一些信息、请参阅 :e2e.ti.com/.../2243.understanding-measuring-and-reducing-output-voltage-ripple

    此外、您能否重新上传波形的非模糊图片? 我假设它们在12V 输出上显示纹波。 如果没有、请告诉我。

    谢谢、

    Thomas A.