This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320级联配置

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595950/ucd90320-ucd90320-cascade-configuration

器件型号:UCD90320

我对该产品的 GUI 不是很熟悉、因此我有几个客户问题:

GUI 中是否有客户可以实际看到级联芯片的视图? 他们需要能够查看完整的定序选项。 当您级联芯片时、这是否可行? 客户希望看到级联芯片的上升和下降? 这是可能的、还是仅限于客户查看单芯片的操作?

我们是否有详细介绍这些芯片级联的应用手册? 如果我们有一些内容详细介绍了整个芯片级联过程、这将是很好的、因为我们的许多客户可能希望在其应用中使用多个芯片。 如果有详细的应用程序、这将极大地帮助我们支持客户。

在菊花链配置中、主时钟是否发送到所有芯片? 还是仅仅是主设备?

客户可以将启动从芯片1级联到芯片4级联、还是每个都同时运行? 基本上、所有芯片都有一个启动脉冲、或者每个芯片在最后一个芯片发展完成后都可以启动吗? 然后、他希望反向完成该操作。 这样做是否有任何问题?

我有客户生产的应用程序的项目文件等。 我可以将其脱机发送给您、以便不在论坛上发布它吗? 我希望您查看它并评论您可能在配置中看到的问题。 我可以直接将其发送给您吗?

他还提出了以下意见:

GUI 出现问题、就好像您以前使用已安装的 GUI 打开了另一个项目文件一样。 我卸载了它并安装了新的。 然后、我加载了我附加的文件。 如果我不这样做、它将选择您以前使用的旧版本。

这是已知问题还是客户做了错误的事情?

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard
    客户是否尝试过我们最新的 Fusion GUI 7.11.11? 最新的 GUI 将显示由不同 UCD 序列发生器控制的所有电源轨的斜升/斜降。
    关于级联、请参阅 www.ti.com/.../ucd9090a.pdf 的第7.4.11节。我们还在编写应用手册、以了解有关级联的更多详细信息。
    确实、请将项目文件脱机发送给我吗?
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、

    请给我发送一封电子邮件。 我列在 TI 目录中。 我会向您发送电子邮件、但我不确定您的电子邮件地址。

    然后、我可以向您发送文件并提出几个其他问题。

    谢谢!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、

    您能给我发送一封电子邮件到我的 TI 地址吗? 您可以使用我的姓氏找到它。 我会向您发送一封包含该信息的电子邮件、但我不确定您的姓氏。

    期待收到您的回复。

    Richard Elmquist