This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ucc27324:输出电压(OUTA、OUTB)的绝对最小额定值

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596742/ucc27324-absolute-minimum-rating-of-the-output-voltage-outa-outb

器件型号:UCC27324

 

我是否可以知道输出电压(OUTA、OUTB)的绝对最小额定值是多少? 我在数据表中看不到这一点。 谢谢。

 


 

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    这些输出引脚应被视为在直流条件下具有-0.3V 的绝对最小额定值、在脉冲(<200ns)条件下具有-2V 的绝对最小额定值。

    此致、

    Daniel