This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:为什么 TPS51200 VTT 输出下降?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635056/tps51200-why-tps51200-vtt-output-dropped

器件型号:TPS51200

需要从任何角度提供慷慨的帮助。

我的设计中使用了两个 TPS51200作为与 FPGA 连接的 DIMM 和单 DDR3的电压基准。

系统工作的步骤 如下:

  1. 打开系统电源

  2. 对 FPGA 进行编程。

     奇怪的是、在对 FPGA 进行编程后、TPS51200的 VTT 输出降至其正常输出的一半。

     TPS51200可以灌电流或拉电流3A、为什么会发生上述情况?

     请告诉我这种情况的任何原因以及如何解决?

     非常感谢您的任何建议。

     此致。

     David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    您能否检查 VREFIN 电压或 REFOUT 电压是否下降?
    此外、您能否提供 VTT 波形?
    如果您可以提供原理图、我们就可以查看原理图。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的钱:

    VREFIN 电压或 REFOUT 未下降、它们恒定为+1.5V 和+0.75V。

    VTT 在+0.75V 漂移后保持在+0.032V 或+1.2V。

    请在设计中检查随附的 TPS51200配置。

    在我的设计中、使用了 SODIMM。

    请告诉我任何答案。

    非常感谢。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的钱:

    TPS51200和 SODIMM 接口的原理图如下图所示。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    原理图看起来不错。

    • 您能否同时探测 REFIN、REFOUT、VTT 电压并提供波形?
    • 一个可能的情况是 VTT 瞬时电流触发 OC。 您能否保持 FPGA 关闭并施加电子负载、以及检查 VTT 是否超出稳压范围。 逐渐将电流从0A 增加到3A。
    • 检查在 FPGA 编程期间3.3V 输入电压是否稳定。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的钱:

    我将遵循您的建议并向您提供任何结果。

    目前、奇怪的是、在我们对 FPGA 进行编程后、VTT 升压到+1.2V 而不是下降。

    请告诉我 、VTT 升压是否是由于 FPGA 代码探测而导致的 IC 延迟所致。

    非常感谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果 TPS51200由于某种原因而关闭、则其灌电流能力非常弱。

    VTT 电压可通过 DDR 的泄漏电流充电。

    我们需要弄清楚 TPS51200为什么在 FPGA 编程期间关闭。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的钱:

    我们最终找到了问题。

    我们忘记将 TPS51200的使能引脚设置为"高电平"。

    目前、SODIMM 的 VTT 处于正常状态、且加载了内存条码。

    为您提供帮助和致以最诚挚的问候。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。