Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
需要从任何角度提供慷慨的帮助。
我的设计中使用了两个 TPS51200作为与 FPGA 连接的 DIMM 和单 DDR3的电压基准。
系统工作的步骤 如下:
-
打开系统电源
-
对 FPGA 进行编程。
奇怪的是、在对 FPGA 进行编程后、TPS51200的 VTT 输出降至其正常输出的一半。
TPS51200可以灌电流或拉电流3A、为什么会发生上述情况?
请告诉我这种情况的任何原因以及如何解决?
非常感谢您的任何建议。
此致。
David。