This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65560:产品选择请求

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65560, TPS65561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594295/tps65560-product-selection-request

器件型号:TPS65560
主题中讨论的其他器件: TPS65561

我想就哪种控制器、数模转换器或模拟电路最适合与 TPS65560一起使用征求您的意见。  我将使用12VDC 3A 墙壁电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、您能不能澄清您正在寻找的内容?
    我认为您参考的是下面显示的数据表中的图表。

     TPS65560EVM-165第7页显示了用于设置 IPEAK 和控制 CHG 和 F_ON 的"模拟电路"实现。

    有许多模数转换器可用于设置 IPEAK 电平。
    对初级侧的峰值电流进行编程相对容易。 可使用 TPS65560/TPS65561的 I_PEAK 引脚将峰值电流从 I (PEAK1)设置为 I (PEAK2)(请参阅数据表中的图9)。 每个产品数据表中都指定了这些值(I (PEAK1)和 I (PEAK2))。 第2.1.3节对此进行了详细讨论。

    因为有许多 UP 或 uController 可以驱动使用 LED 闪存的整个系统。
    许多 uController 都具有 A-D 和 GPIO、可与 LED 闪存配合使用。

    便携式设备应用、例如数码相机(DSC)、数码摄像机(DVC)、光学胶片相机、移动相机电话和带有相机的 PDA、将有一个或两个用于控制 TPS65560 LED 闪光灯的处理器。

    控制必须:
    1.告诉闪存现在是充电的时候了,因为闪存即将发生。
    2.调整 IPEAK、参考数据表2.1.3。
    3.触发闪存

    TPS65560的简单控制使其可用于各种基于处理器或非基于处理器的设计。

    您是否能够分享有关您的系统如何使用此功能的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本应用手册还可帮助设计此器件。
    如何使用 TPS65560和 TPS65561闪光灯充电器和 IGBT 驱动器进行设计(修订版 A)
    www.ti.com/.../slva266
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joseph、这些回复是否足以让您继续设计?
    如果不是、请告诉我还有什么其他帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、

    感谢您的所有意见。  我已经订购了 TSP65560EVM-165模块、该模块很快就会送达。  在我方面进行了大量研究之后、您完全正确地认为这是正确的。  不好的是、我将不得不为您提出一些非常普通的问题、我希望您有时间回答这些问题。

    非常感谢、

    Joe    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您不会再为我或我们(TI)提出进一步的问题。
    如果您有疑问、请在 TI 论坛上提问。

    我现在要关闭这个线程、它看起来已经完成了。

    请使用论坛、并在发布时记得输入器件型号。
    这为 TI 内部向产品所有者提供了适当的路由。

    祝你度过美好的一天! (KG5SUZ)