This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842A:UC3842A

Guru**** 2395205 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593917/uc3842a-uc3842a

器件型号:UC3842A

我指的是文档 SLUS224E 中 UC3842A 器件的第9.2.2节"详细设计流程"。

公式23似乎不正确、因为它不会求解示例中显示的值。

Rout 在等式23中引用、但未定义。

GCO (f)在公式25中引用、但在文档中的任何位置都未定义。

我想按照这个程序来补偿控制器、但这些问题使得这变得很困难。 请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tynmon、

    感谢您在数据表中突出显示这些遗漏。

    我将与数据表的原始作者核实、并尝试对设计示例的该部分进行修改。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tynmon、

     

    我与数据表作者进行了核对、数据表更新已在进行中、新的数据表将很快在线提供。

     

    对上述问题的更正可能不会影响下一个/即将发布的版本、如果没有、则在后续更新中将对其进行处理。

     

     

    同时、对于上述问题、以下是一些说明/更正:

     

    一个示例。 23、Rout 是负载阻抗、Rout = Vout / Iout。 满载时、Rout = 12V/4A = 3 Ω。

     

     

    EQN。 23的误差很小、所用的 LPM 应为次级参考磁化电感、或应包含术语(NP/NS)^2。

     

    由于 NP/NS = 10、初级电感为1.7mH 时、次级磁化电感将为17uH。

     

    EQN。 23然后计算为9.7kHz、四舍五入到10kHz。

     

     

    GCO (f)是控制(VC)到输出传递函数的估计值、其中变量 Q 是品质因数:

     

     

     

     

    很抱歉造成的混乱,我希望这些澄清能帮助回答你的问题。 如果是、请单击"验证答案"按钮。

     

    谢谢、

    Bernard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我测试了这些更改、它们提供了可信的结果。