Other Parts Discussed in Thread: UC3842A
我指的是文档 SLUS224E 中 UC3842A 器件的第9.2.2节"详细设计流程"。
公式23似乎不正确、因为它不会求解示例中显示的值。
Rout 在等式23中引用、但未定义。
GCO (f)在公式25中引用、但在文档中的任何位置都未定义。
我想按照这个程序来补偿控制器、但这些问题使得这变得很困难。 请提供任何帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tynmon、
我与数据表作者进行了核对、数据表更新已在进行中、新的数据表将很快在线提供。
对上述问题的更正可能不会影响下一个/即将发布的版本、如果没有、则在后续更新中将对其进行处理。
同时、对于上述问题、以下是一些说明/更正:
一个示例。 23、Rout 是负载阻抗、Rout = Vout / Iout。 满载时、Rout = 12V/4A = 3 Ω。
EQN。 23的误差很小、所用的 LPM 应为次级参考磁化电感、或应包含术语(NP/NS)^2。
由于 NP/NS = 10、初级电感为1.7mH 时、次级磁化电感将为17uH。
EQN。 23然后计算为9.7kHz、四舍五入到10kHz。
GCO (f)是控制(VC)到输出传递函数的估计值、其中变量 Q 是品质因数:
很抱歉造成的混乱,我希望这些澄清能帮助回答你的问题。 如果是、请单击"验证答案"按钮。
谢谢、
Bernard