This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:TLV1117热阻

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596371/tlv1117-tlv1117-thermal-resistance

器件型号:TLV1117
主题中讨论的其他器件: LM1117

你好。

我们正在考虑 TLV 1117。
我对封装的热阻有疑问。

数据表 P5
TLV1117:SOT-223(DCY)θja = 104.3℃/W

此外、查看 LM1117的数据表、
LM1117:SOT-223(DCY)θja = 61.6℃/W

这在同一封装的兼容产品中有很大不同。
这是为什么?
在考虑热耗散时、最好使用 LM1117。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi、

    TLV1117由 TI 开发、而 LM1117则由前 National Semiconductor 开发。 因此、这两个器件之间存在差异。 虽然这两种产品的设计具有许多相同的电气规格、但热特性会受到器件不同特性的影响、例如芯片尺寸、裸片连接材料和模压混合物材料。

    从散热角度来看、LM1117比 TLV1117更适合使用。

    非常尊重、
    Ryan