This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:有时输出不正确(不是预期的-5V、而是大约-1.3V)。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4188, LM2776, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635253/lm2776-sometimes-the-output-is-not-correct-not-the-expected--5v-but-around--1-3v

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件:OPA4188LM4040

在原型 PCB 中、我有一个为 LM2776供电的线性电源(120V 至12V、然后是 LDL1117-5V 稳压器)。 负载是多个具有+5和-5电源的 OPA4188放大器。 在启动时、使用交流电源时*有时* LM2776的输出不会达到-5V、但会保持在-1.3V 左右振荡。 如果我使用电池直接为线性稳压器供电、则问题始终存在。

这是原理图、PCB 布局和输入电压/输出电压信号:

我不知道这是布局问题、还是在启用 LM2776之前 Vout 中的正电压可能导致这种情况。 我在启动失败和成功之间唯一可以看到的区别是线性稳压器输出电压的斜率(取决于打开60Hz 交流周期的时间、其输出电压上升速度更快或更慢)。

如果很重要、以下是组件部件:

部件 MF MPN
C24. 1uF 50V X7R 10% Murata GRM31MR71H105KA88K
C15、C16 4.7uF 25V X7R 10% Murata GRM31CR71E475KA88L
R22 47k 1% 100mW Yageo RC0603FR-0747KL
IC5. LM2776 应用工程师 LM2776DBV

欢迎提出任何建议。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我有一些问题:
    可以确认示波器图的 CH1显示输入电压 VIN、您是否在 LM2776的 VIN 引脚(引脚3)处进行了探头?
    启动时是否已经连接了负载、以及哪种负载?
    您能否还提供成功启动的示波器图。

    谢谢。
    此致、
    伊沃

    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1图是输入电压、但它是在距离 LM2776的 VIN 引脚几毫米远的测试点探测的。 如果这很重要、我可以再次测试、直接探测 VIN 引脚。

    该负载包含三个 OPA4188运算放大器(+5和-5)和一个 DG408多路复用器(+5和-5)、还包含(仅由+5V 供电)微控制器、FRAM 存储器、USB-UART 桥(测试期间未连接)和两个 LM4040基准。 在测试期间、连接到放大器的所有外部输入都接地。

    以下是通过交流电源供电时器件的波形图(全部成功)。 我还在使用相同比例的电池供电时添加了一个故障电池(用于比较)。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    感谢您发送波形。 您能否在施加 Vin 的时间上放大到100 μ s/div? 很难分辨这4个波形之间的 Vin 信号差异。

    此外、如果 EN 保持低电平直到 Vin 完全上升到5V、这是否有帮助? 也就是说、在输入电压为5V 后、您能否用镊子将引脚4接地、然后将其松开?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 以下是两个失败启动的缩放:

    这是成功缩放的缩放:

    如果将 EN 引脚保持在低电平直到5V 输入完全打开、则 LM2776始终无法正确启动。 此外、负电源轨在 EN 为低电平时最高可升至640mV。 我猜是有电流从负载流出。 以下是两个波形、正电源轨在 EN 引脚为低电平时达到+5V、以及在启用 LM2776时会发生什么情况。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的发送。 是的、我们需要禁止施加到负载的正电压通过负载进入负电源轨。

    如果您断开负载的正电压、负电压是否始终正确启动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 是的、如果我断开负载与电源的连接、LM2776会正确启动、同时正电源轨会升高、如果我延迟 EN 引脚、则会升高或升高。

    那么、假设 LM2776输出端的正电压导致这种情况是否安全?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、建议禁止负电压转换器的输出端出现正电压。

    但即使是上面的启动波形看起来很难看。 负载看起来太高。 您能否在上面的波形中测量输出电流(C16之后的电流)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 在该测试中、LM2776上没有负载、正电源轨上也没有负载。

    是的、如果我为馈入 LM2776的 LDL1117供电、它几乎对称地启动。 但是、如果我延迟 EN 信号、LM2776将以较慢的速度启动。 这两个测试都是在无负载的情况下完成的。 即使我绕过正极 LDO 并直接向 LM2776施加5V 电压、同时延迟 EN 信号、它的启动速度也会变慢。

    我将在另一个 PCB 上组装一个仅使用电源的 PCB、并在另一个 PCB 上组装一个仅使用 LM2776的 PCB 以继续这些测试。 我会告诉您我发现了什么。 当然、欢迎您提出任何额外想法。

    此致、谢谢。