主题中讨论的其他器件:OPA4188、 LM4040
在原型 PCB 中、我有一个为 LM2776供电的线性电源(120V 至12V、然后是 LDL1117-5V 稳压器)。 负载是多个具有+5和-5电源的 OPA4188放大器。 在启动时、使用交流电源时*有时* LM2776的输出不会达到-5V、但会保持在-1.3V 左右振荡。 如果我使用电池直接为线性稳压器供电、则问题始终存在。
这是原理图、PCB 布局和输入电压/输出电压信号:
我不知道这是布局问题、还是在启用 LM2776之前 Vout 中的正电压可能导致这种情况。 我在启动失败和成功之间唯一可以看到的区别是线性稳压器输出电压的斜率(取决于打开60Hz 交流周期的时间、其输出电压上升速度更快或更慢)。
如果很重要、以下是组件部件:
部件 | 值 | MF | MPN |
C24. | 1uF 50V X7R 10% | Murata | GRM31MR71H105KA88K |
C15、C16 | 4.7uF 25V X7R 10% | Murata | GRM31CR71E475KA88L |
R22 | 47k 1% 100mW | Yageo | RC0603FR-0747KL |
IC5. | LM2776 | 应用工程师 | LM2776DBV |
欢迎提出任何建议。 提前感谢。