This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2953:误差放大器规格

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594603/lp2953-error-amplifier-specifications

器件型号:LP2953

您好!
我想了解有关 LP2953器件的一些信息、更确切地说、还想了解有关误差放大器的信息。
您能否给我提供 LP2953中的误差放大器规格(开环增益、单位增益带宽、相位裕度、输入失调电压)?

感谢您的考虑、

此致、

Aymeric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aymeric:

    遗憾的是、这些并不是我们出于竞争原因直接向员工提供的规格。 但是、您可以很轻松地估算其中的大部分值。  

    • 开环增益:大致等于 PSRR 图的低频平坦部分
    • 带宽:这通常可以通过获取 PSRR 图并找到开始滚降的点来估算、继续此行直至零、以获得带宽的近似值。  
    • 相位裕度:执行负载瞬态并计算其环数、环数越多、相位裕度越小。 请参阅应用报告 AN-1733《简化负载瞬态测试 》中的第5节、了解其振铃次数和测量的相位裕度的一些比较。  
    • 输入失调电压:测量基准电压(使用高阻抗 DMM)、测量反馈引脚(或单位增益中的输出)上的电压。 两次测量之间的差异是总偏移、这是您可以得到的最接近的偏移、因为您无法从外部测量误差放大器的输出。  

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kyle 的回答。 我正在尝试根据方框图了解原理图(这是我的研究结果)。

    1) 1)根据方框图、误差放大器的输入 V+连接到-60mV (而不是其具有电阻的输出...)。 请告诉我偏压来自哪里?

    2) 2)在原理图上、我可以看到 EA 的输出是 Q26晶体管、但 Q29晶体管的用途和电阻 R21 (4欧姆)是什么?

    3) 3)对于所有比较器、输出为0V 还是5V?

    感谢您的观看、

    Aymeric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aymeric:

    请参阅以下我的答案:

    1) 1)根据方框图、误差放大器的输入 V+连接到-60mV (而不是其具有电阻的输出...)。 请告诉我偏压来自哪里?

    EA 的+输入未连接到-60mV、而压降检测比较器的+输入设置为高于反馈节点(即用于设置输出的电阻分压器的抽头点)+60mV。 在正常运行期间、反馈节点等于基准电压(1.23V)、但是当器件开始压降时、反馈节点会降低。 如果反馈节点下降60mV (1.23V 的5%)、则压降检测比较器会将误差信号从高电平翻转为低电平。

    2) 2)在原理图上、我可以看到 EA 的输出是 Q26晶体管、但 Q29晶体管的用途和电阻 R21 (4欧姆)是什么?

    虽然我很高兴能帮助您了解该器件工作原理背后的一般想法、但我不认为出于您的研究项目的考虑、我不应该深入探讨晶体管级运行的具体细节。  

    3) 3)对于所有比较器、输出为0V 还是5V?

    所有比较器的输出均为开漏拓扑、请参阅下面的原理图。 这意味着比较器驱动一个连接到输出引脚的 FET。 因此、当 ERROR 引脚处于逻辑低电平状态时、FET 完全导通、大约等于0V (有关该 FET 的载流能力、请参阅图22)。 当 ERROR 引脚处于逻辑高电平状态时、FET 关断、并将大致等于标记为 VPU 的上拉电压(FET 确实具有少量的泄漏电流 IOH、这将导致误差略小于 VPU)。

    -Kyle