This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:澄清了睡眠模式

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596646/bq25120-sleep-mode-clarification

器件型号:BQ25120

数据表指定了睡眠模式。 我知道睡眠模式是指输入 Vin 不大于 Vbat 足以为电池充电、但高于 Vuvlo 时。 不清楚在睡眠模式下可用的功能是什么。 器件功能模式部分中有一个表格、但其中未列出睡眠模式。 是否具有与充电模式相同的功能? 如有任何澄清,请予以说明。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    在睡眠模式期间、您将处于运输模式、High_Z 模式或活动电池模式。

    它仅处于高阻态或有源电池模式、您可以在该模式下启用某些引脚以继续工作。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!