This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:bq24297和 bq24751应用问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593783/bq24297-bq24297-and-bq24751-application-question

器件型号:BQ24297

您好、先生、

我们使用 BQ24297和 BQ24751 (Pack 端)应用 POS 平板电脑、但有一些问题需要您的帮助。
在 DOS 下、将环境状态 PIN 模拟为高电平表示充电复杂。 当处于 Windows 状态时、PIN 变为低电平表示正在充电、原因是什么?

您是否有想法可以帮助我解决此问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、曹

    我需要更多信息来调查您看到的内容。  

    您的充电电流是多少? 电池电压? 系统/负载电流? 适配器电压和类型(电源、USB 插件、适配器)?

    您如何与充电器和/或监测计通信?  

    DOS 和 Windows 测试之间的两个测试设置是否相同?


    我不熟悉这些特定的仿真环境、但我可以说、对于 Windows 和 DOS、您是否希望确保与每个仿真环境之间的 I2C 通信是相同的。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。

    我想 我们对这个问题有一些想法。

    查找日志文件。 充电器具有重新充电器行为

    我是否可以知道与重新充电器行为相关的/CE 引脚直接接地? 如何禁用自动充电器功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、John、

    没有用于禁用自动充电的寄存器。

    但是、您可以读取寄存器或 STAT 引脚以确定充电是否已终止。 如果充电器指示充电器终止、您可以选择通过寄存器或通过将/CE 引脚切换为高电平信号来禁用充电。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    我们的应用是平板电脑。
    如果/CE 引脚连接到 SOC。 操作系统关闭时/CE 引脚状态将变为未知? 你有其他想法可以向我建议吗?

    曹曹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曹您好、

    嗯、如果你在/CE 引脚上有一个上拉电阻器、那么它不必是未知的。

    如果您有操作系统(某些 GPIO)在需要充电时将引脚下拉、则将使/CE 变为低电平。 如果它关断、/CE 将通过上拉电阻器自动上拉高电平。  

    仅出于我的理解、您为什么要禁用充电的自动充电周期?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    因为充电器时间延长至5分钟

    曹曹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曹您好、

    正如我在上次答复中所说的那样。 您可能在/CE 引脚上有一个上拉电压轨来禁用充电、并且该引脚也直接连接到开漏输入(即典型 GPIO 引脚)。  

    这样、如果您的操作系统关闭、充电也会关闭。

    此外、请注意、如果您有适配器/电源、则存在充电以保持电池电量不变。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    感谢您的清晰解释。

    "此外、请注意、如果您有适配器/电源、则充电可保持电池电量不变。 "我同意。
    "这样、如果您的操作系统关闭、充电也会关闭。" 这让我感到困惑。 bq24297还可以支持长充电器。 电源是适配器电源充电器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曹您好、

    我试图描述的是:

    主机控制充电的各个方面。

    您的意思是"长时充电器"? 您是否意味着您希望充电器独立运行?

    为了确保我对您的理解正确、您只希望在充电终止完成后禁用充电、以便充电周期不会激活。 是这样吗?

    如果是、您可以通过 REG01位4:" CHG_CONFIG"禁用再充电。 这将禁用充电、直到您再次打开它、或者如果您断电并且无法重置充电器看门狗计时器。  

    此致、

    Joel H