This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61120:LDO 输出大约等于 Vout

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595715/tps61120-ldo-output-is-approximately-equal-to-vout

器件型号:TPS61120

您好!

我的电路配置如下图、可产生两个输出:5V 和3.3V:-

我注意到、在移除分流器(即无负载连接)的情况下运行时、LDOOut 的电压约为4.8V、Vout 为5.4V。  LDOOUT 和 VOUT 处的分压器大小是否错误?  输入是单节 LiPo 电池、但如果我用设置为3.7V 的工作台电源替换它、我将获得相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VOUT 的反馈电阻器不正确、设置电压为5.5V。
    您能否共享5V 和3.3V 输出 SW 引脚的布局和工作波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    抱歉、我想说输出设计为5.5V 而不是5V。  我已附上 PCB 布局的屏幕截图:-

    这是 Vldo 波形:-

    输出电压波形:-

    和 SWT 波形:-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还注意到引脚15 (FB)和16 (VOUT)之间的电阻约为500K。 我希望这些引脚之间的电阻更高、这是 TPS61120的典型值还是指示组件故障? 我已经仔细检查了布线和焊接桥、并移除了以防万一但仍然一样的任何磁通。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布局不好。 电源布线必须短而强、尤其是 COUT 和 IC 的连接。 这是有关升压转换器布局的应用手册"www.ti.com/.../slva773.pdf"。虽然该器件与 TPS61120不同、但处理电源布线的原理是相同的。
    关于 LDO 稳压不足问题、如果增加一些负载、电压是否正常? 我想可能是由耦合到 LDO 输出的高纹波引起的。
    您可以应用 EVM 作为参考。 EVM 可帮助排除设置或测量问题。