This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:VCC 和信号引脚的序列

Guru**** 2558860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596053/tps4h160-q1-sequences-of-vcc-and-signal-pins

器件型号:TPS4H160-Q1

你(们)好

我对该器件的序列有一些疑问。

VCC 和其他信号引脚之间是否有任何序列?

我的意思是、我们能否将信号输入到信号引脚(例如 ST 和 DIAG_EN)、是否在 VCC 供电之前?

信号引脚的额定电压是单独定义的、这些引脚不是使用 VCC 定义的。

我的理解是否正确?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    您可以 按任何顺序为器件和/或 I/O 引脚供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢!

    此致、

    本志本