This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:与电池充电器共享 NTC (BQ24040)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596218/bq27220-shared-ntc-with-battery-charger-bq24040

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQ24040

尊敬的团队:

如果我们可以在 BQ27220 和 BQ24040的电路中共享电池的 NTC、我们将对此感兴趣。

 电量监测计的 TRM 在第46页提到了与电池充电器共享 NTC 的可能性。 但是、一些 E2E 帖子说这是不可能的。

我假设只有在没有器件或一个器件具有内部偏置电流源时、它才能工作。 如果两者都具有内部源、则可能不那么容易。

电量监测计的方框图没有以非常详细的方式显示、因此请您提供有关偏置情况以及我们是否可以在所述用例中共享 NTC 的反馈。

非常感谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定内部偏置的外观、但总的来说、不可能与充电器共享 NTC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nabil、

    感谢您的回答。 我们如何解释表中的注释(PFC:= 2)?

    谢谢、致以诚挚的问候
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们深表歉意。 我们认为这是 TRM 中的错误。 BQ27220没有可配置引脚或 BAT_GD 引脚。 对于该器件、热敏电阻不能与充电器共享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这是一个遗憾。 感谢您的确认。