This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:电池电压读取问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635543/bq76925-battery-voltage-read-issue

器件型号:BQ76925
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610

您好!

 我们使用两个由2S 电池组成的电池串、如图所示。

VCELL1是电池阴极、VCELL1未连接(R63未使用、R75为0 Ω,Ω、因此

VC5、VC4、VC3、VC2、VC1短接)、电池中心抽头的 VCELL2、电池阳极的 Vecll3、R31、R34、R38为50 Ω。

 我们预计 通过 I2C 总线在 VC2和 VC1之间存在0电压、但  我们发现 通过 I2C 总线在 VC2和 VC1之间存在1V 电压输出、因此我们不需要。μ A

我们预计第二个电池电压介于 VC1和 VC0之间、但实际电压小于我们预期的值。  

我们希望在。中获得一些帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Major:
    bq76925支持3至6节电池。 我不希望使用2节电池获得正确的测量结果。 有关说明、请参阅数据表中的第8.3.2.2节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于将测量2节电池的器件、您可能会考虑使用 bq28z610、它具有非常不同的架构、包括保护和监测计、但具有 I2C 接口。