This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:从1.6A 输出开始产生显著的输出压降。

Guru**** 2556800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629310/tps54360-significant-output-voltage-drop-starting-from-1-6a-output

器件型号:TPS54360

大家好、

我的客户遇到输出压降问题。  客户使用 TPS54360作为24V 至5V 转换器。 从负载1.6A 开始输出电压下降。 即使在有源负载下也是如此。 PCB 和原理图如下所示。 请告知您可能出了什么问题?  

此致、

Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry,

    我希望输入电源不受电流限制。 以下问题将帮助我们调试问题。

    1.开关是否稳定在1.3A 负载以下。是否可以共享开关节点波形。
    2.我看到客户大多遵循 EVM 原理图。 使用的输出电容器似乎是电解电容器,其 ESR 可以改变环路响应并影响稳定性。 在设计过程中,这是否得到了注意?
    3.我建议对 C17和 C19使用 X5R 47uF 10V 电容器。 卸下电感 L4,然后验证负载调节。

    --_Ambreesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、它稳定。

    2. 我们尝试使用几个电容器示例。

    3.我们尝试调节电感器,使用6、8、10、22 μ H。 现已安装 Sumida。

    这是每1通道1:1输出信号5V。 焊接了2个一致的电阻器1.5 Ω、10W;电流必须为5V/3Ohm = 1.67A。可用电压约为4.68V。

    这是 FB 引脚(引脚8)上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将 COMP 频率降低到最接近50KH 的水平、但结果不会改变。 此外、我尝试将电感器更改为8.2uH、也不会改变。