This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:用于负电压电平输出

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, LM5145, LM3481, LM5022, LM5116, UC2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593041/tps43060-use-for-negative-voltage-level-output

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: LM5145LM3481LM5022LM5116UC2572

您好!

我想知道 TPS43060是否可以输出负电压电平、如以下原理图所示?

我的客户拥有 Vin=24V 至 Vout +/-36V、4.5A 电源解决方案、该解决方案具有 PGOOD 需求、对于+36V TPS43060、我认为没关系、  

但我不知道可以输出负电压电平。

还是有其他合适的解决方案?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该在这种反相输出配置中使用降压控制器。 在您的应用中、VIN 和 GND 两端的电压将为 Vin-Vout=60V。 请考虑使用 LM5145等高电压降压控制器或 LM3481等非隔离反激式器件来创建负电源轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    明白了、谢谢! 我将为我的客户找到其他较高的 Vin 部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    最后、我的客户选择 LM5022来设计24V 至-36V 的输入电压、我已经使用 webench 工具来创建24V 至36V 的原理图、如下所示。

    那么我只需要修改输出侧[Vout->GND、GND->Vout]、 对吧?

    或者其他人应该注意吗?

     e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_LM5022.pdf

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    基本来说、它对我来说很好。  在构建 电路时、我有以下建议:

     交换 Rled 和 Rled2的值、

    2. 在 Ccomp1中插入一个串联电阻(现在设置为0欧姆)、以防需要、

    3.在 新的输出 GND 和 Rled 与 Rfbt 的结点之间插入一个10欧姆电阻器。  保留用于环路测量。

    4.将整流器二极管移到次级绕组的另一侧。  确保阳极面向新的输出电压。

    祝您好运!

    Yohao Xi、 系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    明白了,谢谢你的建议!!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我的客户希望进行更改以提高、您能帮助我检查以下修改是否正确?

    某些信号引脚应保持参考原始 GND、对吧?

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_LM5022-_2D00_-_0789FD88_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    添加修改二极管以反向、您能不能帮助我今天检查一下、这是紧急情况、我的客户希望在星期五之前完成检查。 感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    这不起作用:M1关闭后、电感器电流没有任何变化。 如前所述、您需要像降压控制器这样的高侧驱动器来实现反相输出转换器。 LM5022是一款低侧驱动器、您需要在反激式中使用、如您在5月9日所示、以生成负电压。 您还可以在反相 SEPIC 中使用 LM5022、但我在您的应用中看不到太多的成本优势。 考虑到您的功率大于150W 且反激式转换器的最佳功率小于75W、我建议您使用具有更高额定电压和更强驱动器的降压控制器、如 LM5116、来实现反相输出转换器。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我的客户回复如果在反激式设计中使用 LM5022、则变压器尺寸太大、我们发现 UC2572似乎可以满足 Vin=24V、Vout=-36V 的要求、

    是否适合此设计? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、我两天前在您的另一篇帖子中回答了您的 UC2572问题。 谢谢、/Youhao