This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:Fsw 上的 UCC25600 Vcc 电流

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596294/ucc25600-ucc25600-vcc-current-over-fsw

器件型号:UCC25600

您好!

UCC25600数据表指定 Vcc 电流范围为2.5mA (最小值)至7.5mA (最大值)。
Vcc 电流是否会随开关频率的变化而发生很大变化、或者是否在 FSW 上保持恒定?

谢谢、此致、
KF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KF、

    Vcc 电流最小值和最大值是您在相同条件下在 IC 之间观察到的最小值和最大值。  这是由于零件的边距、而不是工作点。

    第7页的图2显示了 RT 电流与开关频率间的关系。  当频率从40kHz 变为325kHz 时、电流几乎线性地从~0.5mA 变为~4.5mA。  因此、在这方面存在依赖关系。  

    如果他们需要添加更多内容、我会让其他人发表意见。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    根据第7.2节功能块 Diagramm、IRT 是从 RT 引脚汲取的电流、RT 引脚连接到内部2.5V 电源轨(请参阅下图)。

    假设您的 Vcc 为12V、那么该2.5V (如下图所示)是否源自 Vcc? 如果是、通过内部 Vcc 至2.5V 线性稳压器还是通过内部开关直流/直流?

    谢谢、KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KF、

    我只见过 IC 内部的线性稳压器、因此我想说它的输入电流和输出电流是一样的。

    Sam